Augmented Reality - Definition und Funktion

Industrie 4.0Architektur IngenieurwesenDesign und TechnologieWissenWichtiger InhaltGlossar
Augmented Reality, häufig als AR abgekürzt, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die die Grenze zwischen virtueller und realer Welt verschwimmen lässt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte und Anwendungen in diesem Artikel.

Wie wird Augmented Reality definiert?

Obwohl der Begriff Augmented Reality (AR) erst in den 1990er Jahren geprägt wurde, reichen die Wurzeln dieser Technologie bis in die späten 1960er Jahre zurück. 1968 erfand Ivan Sutherland und sein Student Bob Sproull das erste Virtual-Reality-Headset „Sword of Damocles“, durch dieses wurden dem Nutzer geometrische Muster ins Blickfeld gelegt. Inzwischen hat sich die Definition von Ronald T. Azuma aus dem Jahr 1997 durchgesetzt: „Augmented Reality (AR) is a variation of Virtual Environments (VE), or Virtual Reality (VR) as it is more commonly called. VE technologies completely immerse a user inside a synthetic environment. While immersed, the user cannot see the real world around him. In contrast, AR allows the user to see the real world, with virtual objects superimposed upon or composited with the real world. Therefore, AR supplements reality, rather than completely replacing it.“ - Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Das bedeutet, AR ermöglicht die direkte und nahtlose Einbindung von virtuellen Objekten in unsere reale Umgebung.

Wie funktioniert Augmented Reality?

Augmented Reality überlagert digitale Inhalte auf die reale Welt in Echtzeit. Mit Kameras oder Sensoren erfasst das AR-Gerät die physische Umgebung des Benutzers. Die Software analysiert diese Daten, um Position und Orientierung zu bestimmen. Anhand dieser Informationen fügt das System computergenerierte Bilder oder Informationen zur Live-Ansicht hinzu. Das Ergebnis wird auf dem Display des Geräts angezeigt, wobei physische und digitale Elemente kombiniert werden.

3Dfindit und Augmented Reality

Mit dem neuen Update ist es auf 3Dfindit nun möglich Bauteile in AR Objekte umzuwandeln. Dies wird im Folgenden anhand eines Beispielbauteils, einer Bank der Firma Nusser, erläutert. Nach der Eingabe der Bank in die Suchleiste, wird durch das Klicken auf das AR Symbol ein QR-Code generiert. Der Anwender kann den Code nun herunterladen, den Link kopieren oder direkt mit dem Smartphone scannen. Unterstützt das Gerät Augmented Reality wird das ausgewählte Teil auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt und nahtlos in die reale Umgebung, die die Kamera einfängt, eingefügt. Mit Fingergesten kann die Bank vergrößert, verkleinert und gedreht werden. Der User erhält auf diese Weise ein Bild davon, wie das Objekt in Wirklichkeit am gewünschten Ort aussieht. 

 

AR Bank im Park

AR-generierte Bank im Park

Wie und wofür wird AR verwendet?

AR ist vielseitig einsetzbar und findet in zahlreichen Branchen Anwendung. Im Bauwesen können Architekten und Planer ein digitales Modell eines geplanten Bauwerks direkt auf dem Baugrundstück anzeigen lassen. Parallel dazu ist sie in der Medizin von unschätzbarem Wert, indem sie dem operierenden Arzt detaillierten Einblick in die Organe gewährt. Im Alltag begegnet man AR etwa in Form von Head-Up-Displays in Autos, die das Navigieren deutlich erleichtern. Zudem ist es mithilfe von AR-Software möglich, Möbelstücke in Wohnungen virtuell zu platzieren und sich diese in einer hologramm-ähnlichen Darstellung anzusehen. Selbst in wissenschaftlichen Bereichen, wie beispielsweise der Geologie, erweist sich AR als hilfreich. Auch in der Industrie 4.0 hat sie eine vielfältige Anwendung gefunden, wie unter anderem bei Wartungen, Reparaturen, Qualitätskontrollen und Schulungen.

Unterschied zu VR und XR

Die Unterschiede zwischen diesen Technologien liegen in der Art und Weise, wie sie virtuelle Inhalte in die reale Welt integrieren. In der Virtual Reality (VR) wird eine komplett neue virtuelle 360°-Umgebung generiert und die reale Welt vollständig durch eine computergenerierte ersetzt. Extended Reality (XR) hingegen ist ein Überbegriff für alle Arten von virtuellen und erweiterten Realitätstechnologien. XR ersetzt die Realität nicht komplett, sondern verstärkt und erweitert die Wahrnehmung durch virtuelle Elemente, Umgebungen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass VR den Benutzer in eine andere Welt versetzt, AR der realen Welt digitale Elemente hinzufügt und XR der Oberbegriff für alle Technologien ist, die die Wahrnehmung der Realität auf die eine oder andere Weise verändern.

Fazit

Augmented Reality ist eine Technologie, die digitale Informationen in die reale Welt einblendet. Die Anwendungsmöglichkeiten von AR sind breit gefächert und reichen von der Bauindustrie über die Medizin bis hin zu Alltagsanwendungen. Somit erhalten wir in vielen Bereichen einen Einblick, wie die gewünschten Bauteile, Schuhe, Häuser, Möbelstücke und vieles mehr später in echt aussehen können.

Wie wird Augmented Reality definiert?
Laut Ronald T. Azuma ist Augmented Reality (AR) eine Variation von virtuellen Umgebungen, bei der der Benutzer die reale Welt mit darauf überlagerten oder kombinierten virtuellen Objekten sehen kann. Dadurch wird die Realität ergänzt statt vollständig ersetzt.
Wie funktioniert Augmented Reality technisch?
Augmented Reality überlagert digitale Inhalte in Echtzeit auf die reale Welt. Kameras oder Sensoren erfassen die physische Umgebung, die Software analysiert diese Daten und das System fügt, darauf basierend computergenerierte Bilder oder Informationen zur Live-Ansicht hinzu.
In welchen Bereichen findet AR Anwendung?
AR findet Anwendung in vielen Bereichen, wie im Bauwesen, in der Medizin und im Alltag. 
Funktioniert AR auch auf 3Dfindit?
Ja, durch das Scannen des QR-Codes kann auf einem Smartphone das ausgewählte Teil als AR abgespielt werden. 
Worin liegt der Unterschied zu VR und XR?
In der Art und Weise, wie virtuelle Inhalte in die reale Welt integriert werden.