Was ist die Aufgabe eines Architekten?

BIM
Zu den Aufgaben eines Architekten gehört sicherlich das Zeichnen und Entwerfen von Gebäuden, aber er kann nicht einfach irgendetwas bauen, egal wo.
Uploaded from script

Sie wollen also Architekt werden. Du willst coole Gebäude und Räume entwerfen. Nun, das ist nicht alles. Viele denken, dass der Job eines Architekten darin besteht, sich mit Kunden zu treffen, vor einem großen Stück blauen Papiers zu sitzen und ein Gebäude zu zeichnen. Sie schicken die Zeichnung ein, besprechen noch ein paar Änderungen, und der Bau beginnt!

Nicht ganz.

Definition des Architekten

Zu den Aufgaben eines Architekten gehört zwar das Zeichnen und Entwerfen von Gebäuden, aber er kann nicht einfach irgendetwas bauen, egal wo. Er muss Budgets und Gesetze einhalten, Sicherheitsmaßnahmen beachten, Umweltauswirkungen in Betracht ziehen und obendrein den Kunden zufrieden stellen. Es ist ein ständiges Jonglieren, und das Skizzieren ist nur ein kleiner Schritt, um ein Bauwerk zum Leben zu erwecken.

Etappen eines typischen Architekturprojekts

1. Vorentwurf

Der Architekt trifft sich zunächst mit einem Kunden und bespricht das Projekt. Anschließend gibt er einen Kostenvoranschlag ab und unterbreitet ein Angebot unter anderen Architekten, die sich um das Projekt bewerben. Sobald sich der Kunde für einen Architekten oder ein Büro entschieden hat, unterzeichnen beide Parteien einen Vertrag.

2. Architektonische Entwürfe/Skizzen

Sobald der Vertrag abgeschlossen ist, erstellen der Architekt und sein Team einen Entwurf mit der allgemeinen Anordnung des Gebäudes. Diese Phase des Projekts kann schematische Entwürfe (grobe Skizzen), Modelle und Grundrisse umfassen. Heutzutage verwenden Architekten auch 3D-Computerrenderings und Building Information Modeling (BIM)-Software, um Entwürfe effizienter zu erstellen.

3. Entwurfsentwicklung

Sobald ein allgemeiner Entwurf vorliegt, erstellt der Architekt detailliertere Zeichnungen und legt Dinge wie Materialien und Oberflächen fest. Möglicherweise wird in dieser Phase auch ein Statiker hinzugezogen und ein neuer Kostenvoranschlag erstellt.

4. Bauunterlagen

Mit der Erstellung der endgültigen Baudokumente wird der Entwurf endgültig fertiggestellt. Es gibt zwei vollständige Sätze von Zeichnungen und Spezifikationen, die einzureichen sind: den Genehmigungssatz und den Bausatz.

Die Architekten reichen den Genehmigungssatz bei der örtlichen Baubehörde und anderen Behörden ein, um das Projekt zu genehmigen und die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten. Die Bauunternehmer verwenden dann vor Ort den Bausatz, um den Bauprozess zu verwalten.

5. Baugenehmigungen

Vor dem ersten Spatenstich müssen die Architekten ihre Pläne zur Genehmigung bei den Behörden einreichen. Anschließend prüft die Stadt oder der Bezirk die strukturelle Integrität des Projekts und stellt sicher, dass es den Bebauungsvorschriften und anderen Bestimmungen entspricht. Je nach Projekt kann dies ein langwieriger Prozess sein.

5a. Auswahl des Bauunternehmers (optional):

Manchmal arbeiten Architekten und Bauunternehmer unter demselben Dach, was auch als Design-Build-Projekt bezeichnet wird. In diesem Fall muss kein Bauunternehmer ausgewählt werden, da das Projekt bereits einen hat. Wenn der Bauherr und der Architekt noch keinen Auftragnehmer ausgewählt haben, führen sie Gespräche und holen Angebote ein, um mit der Bauphase zu beginnen. Vor der offiziellen Beauftragung des Bauunternehmers stellt der Architekt in der Regel die Pläne fertig und wartet auf die Genehmigungen, da die meisten Bauunternehmer es vorziehen, Projekte zu übernehmen, die sofort fertig sind.

6. Bauverwaltung

Zu diesem Zeitpunkt verlagern sich die Aufgaben des Architekten von der Planung auf die Verwaltung, und der Auftragnehmer übernimmt die Bauleitung. Der Architekt führt Baustellenbesichtigungen durch, überwacht die Bauarbeiten und informiert den Kunden über den Baufortschritt.

7. Abschluss des Projekts

Das Projekt ist nun abgeschlossen! Der Architekt prüft die Endergebnisse und genehmigt die Zahlungen an den Auftragnehmer. Der Kunde kann denselben Architekten/dasselbe Team in Zukunft für Änderungen und Aktualisierungen beauftragen.

Erforderliche Fähigkeiten für den Beruf des Architekten

Ein moderner Architekt kennt sich sicherlich mit dem Computer aus, aber er verfügt auch über eine Reihe von Soft Skills. Architekten sind detailorientiert, aber sie müssen auch über den Tellerrand hinausblicken und über das gesamte Ausmaß von Projekten nachdenken. Menschen werden in diesen Räumen leben und arbeiten, daher muss jedes Detail in die Gesamtästhetik und Funktionalität eines Gebäudes passen. Ein guter Architekt ist offen für das Feedback von Bauunternehmern, Ingenieuren, Kunden und anderen Beteiligten. Sie sind kreativ, aber auch pragmatisch und zu Kompromissen bereit. Und dann sind da noch die handwerklichen Fähigkeiten:

  • Fortgeschrittene Mathematik, einschließlich Geometrie, Physik und Budgetierung. Architekten müssen sicherstellen, dass ihr Gebäude den Sicherheitsstandards entspricht, alle Vorschriften und Kundenanforderungen erfüllt und den Kostenrahmen einhält. Manchmal erfordert dies innovatives Denken und das Arbeiten außerhalb der üblichen mathematischen Formeln.
  • Kunst und Design. Es ist zwar wichtig, dass ein Gebäude aufrecht steht, aber es muss auch gut aussehen. Architekten müssen grundlegende Designkonzepte kennen und in der Lage sein, kreativ zu denken. Und obwohl Computer in der Architektur eine immer größere Rolle spielen, brauchen Architekten auch heute noch zeichnerische Fähigkeiten, um von Hand zu skizzieren.
  • Vertrautheit mit Gesetzen und Vorschriften. Bevor Architekten überhaupt an die Erstellung von Bauwerken denken können, müssen sie sicherstellen, dass sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten. Sie sollten mit den Sicherheits- und Baugesetzen sowie mit den Vorschriften zur Raumordnung vertraut sein.
  • Computerkenntnisse. Heutzutage haben Architekten und ihre Kunden dank Building Information Modeling Software Zugang zu detaillierten Bildern von Baustellen und genauen Daten. Da BIM ein wesentlicher Bestandteil des Entwurfsprozesses ist, müssen Architekten grundlegende Architektursoftware beherrschen und generell technikaffin sein.

Architekten sind nicht nur Designer. Sie sind auch Künstler, Ingenieure und Diplomaten. Ihre Arbeit erfordert, dass sie über jedes Detail eines Bauwerks nachdenken, sowohl in ästhetischer als auch in realistischer Hinsicht, und dass sie ein Team von Interessenvertretern moderieren, um sicherzustellen, dass alle Aspekte eines Projekts reibungslos ablaufen. Sie schaffen nicht nur ein Gebäude, sondern auch eine Umgebung.

 

Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen CAD- und BIM-Daten von Ihrer Website aus bereitstellen kann und mehr