¿Cómo se construye una pista de voley playa?

ConocimientosArquitectura Ingeniería
La construcción de una pista de vóley playa implica varios pasos:
  1. Elección del lugar: Elige un emplazamiento adecuado. El terreno debe ser llano y ofrecer espacio suficiente para el campo de juego y una zona de seguridad a su alrededor.

  2. Tamaño y dimensiones: Una cancha de voleibol playa estándar mide 16 x 8 metros. Este tamaño puede adaptarse para juegos recreativos.

  3. Prepara lasuperficie: Retira la hierba, las piedras y otros obstáculos. El terreno debe estar nivelado y firme.

  4. Arena: Rellena la pista con arena. El voley playa requiere arena blanda y profunda para evitar lesiones. Una capa de arena de unos 40 cm es ideal.

  5. Red y líneas: Instala una red de voleibol en el centro de la pista. La altura de la red es de 2,43 m para los hombres y 2,24 m para las mujeres. Marca los límites de la pista con líneas.

  6. Accesorios y equipamiento: Asegúrate de que dispones de balones de voleibol y, posiblemente, de otro equipamiento como sillas de árbitro o marcadores.

  7. Mantenimiento: El mantenimiento regular de la arena y el equipo es importante para mantener la pista lista para el juego.

  8. Equipamientoadicional: En función de tus necesidades y presupuesto, puedes añadir equipamiento adicional como asientos, sombrillas o iluminación para los partidos nocturnos.

Ten en cuenta la normativa local y las consideraciones medioambientales, sobre todo si la pista se construye en una zona pública o cerca del agua. También puede ser útil consultar a un profesional, sobre todo si no estás familiarizado con la construcción.

Para construir una pista de voley playa, necesitarás diversos componentes, como arena, redes de voleibol y, posiblemente, otros accesorios. A continuación se indican algunos tipos de fabricantes o proveedores que puede tener en cuenta:

  1. Proveedores de arena: Las pistas de vóley playa requieren arena especial, blanda y de grano no demasiado fino. Los comerciantes de materiales de construcción o los proveedores especializados en pistas deportivas suelen ofrecer arena adecuada.

  2. Fabricantes de redes: hay muchos fabricantes especializados en equipamiento deportivo que ofrecen redes de voleibol con distintos niveles de calidad. Asegúrate de elegir una red resistente a la intemperie y al desgaste.

  3. Marcaje de líneas: puedes utilizar cinta marcadora especial o pintura para marcar los límites de la pista. Puedes encontrar estos productos en proveedores de material deportivo o en tiendas de bricolaje.

  4. Fabricante de iluminación: Si quieres que el campo pueda utilizarse por la noche, necesitarás una iluminación adecuada. Los fabricantes de iluminación exterior o las empresas especializadas en iluminación de campos deportivos pueden ofrecerte soluciones adecuadas.

  5. Asientosy protección solar: Los asientos y la protección solar pueden ser importantes para los espectadores y los jugadores. Los proveedores de mobiliario de jardín o de instalaciones al aire libre ofrecen aquí diversas opciones.

  6. Fabricantes de equipamiento: para los balones y, en su caso, otros equipamientos deportivos como sillas de árbitro, puede dirigirse a tiendas de deportes o minoristas especializados en línea.

  7. Comerciantes locales: para las obras iniciales y la instalación del equipamiento, las empresas de construcción o los comerciantes locales pueden ser de gran ayuda.

Es aconsejable comparar precios y productos de distintos proveedores y prestar atención a la calidad y durabilidad de los materiales. Las opiniones o recomendaciones de los clientes también pueden influir en la decisión.

Construir una pista de voley playa cubierta es algo más complejo que construir una pista al aire libre, ya que hay que tener en cuenta aspectos adicionales como la ventilación y la iluminación. He aquí los pasos más importantes:

  1. Selección del emplazamiento y requisitos de espacio: Elija un pabellón adecuado que sea lo bastante grande para la pista y espacio adicional alrededor de la misma. El tamaño estándar de una pista de vóley playa es de 16 x 8 metros, más espacio para moverse libremente alrededor.

  2. Preparación del terreno: El terreno debe estar nivelado y firme para que soporte la arena. Puede ser necesario instalar una subbase especial para soportar la estructura y garantizar un drenaje adecuado.

  3. Arena: Al igual que en una pista exterior, necesitará arena especial. Para las pistas cubiertas, es especialmente importante que la arena tenga poco polvo para mantener la calidad del aire. Se recomienda una capa de unos 40 cm.

  4. Redy líneas: Instala la red de voleibol y marca los límites de la pista. Asegúrate de que la red y los postes estén bien sujetos.

  5. Iluminación: Una buena iluminación es crucial para las pistas deportivas cubiertas. La iluminación debe ser uniforme y no provocar deslumbramiento.

  6. Ventilación y aire acondicionado: Asegúrate de que la pista dispone de un sistema de ventilación eficaz para garantizar un entorno de juego cómodo.

  7. Equipamiento adicional: Considera si necesitas equipamiento adicional como vestuarios, duchas, zonas para espectadores o una pequeña grada.

  8. Mantenimiento: Planifique el mantenimiento periódico de la arena y el equipamiento. En un entorno cubierto, la arena puede requerir menos mantenimiento que al aire libre, pero debe limpiarse y aflojarse con regularidad.

  9. Permisos y normas de seguridad: Comprueba todas las normativas locales y las normas de seguridad que se aplican a las instalaciones deportivas cubiertas.

  10. Ayuda profesional: Es aconsejable consultar con expertos en la construcción de instalaciones deportivas, sobre todo en lo que se refiere a aspectos como la ventilación y la iluminación.

Construir una pista de voley playa cubierta requiere una planificación cuidadosa y tener en cuenta las condiciones específicas del entorno interior. Es importante dedicar tiempo a planificar y poner en práctica todos los aspectos para crear un entorno de juego seguro y agradable.