Qu'est-ce que buildingSMART ?

Qu'est-ce qui se cache derrière buildingSMART ?
buildingSMART International
buildingSMARTInternational est une communauté mondiale dont les sections, les membres, les partenaires et les sponsors s'engagent à créer et à développer des méthodes de travail ouvertes et numériques dans le domaine de la construction. Par le biais de séminaires et de conférences ainsi que d'autres offres d'échange professionnel et de mise en réseau, l'idée de l'Open BIM doit être diffusée au niveau international, national et régional.
buildingSMART Allemagne
buildingSMART Allemagne est un chapitre de la communauté mondiale et se considère comme un réseau de compétences pour la conception, la construction et l'exploitation numériques des bâtiments. L'association enregistrée est neutre et indépendante. Fondée en 1995, elle a son siège à Berlin. En tant que membre de la communauté internationale buildingSMART, l'organisation à but non lucratif opère d'une manière interdisciplinaire, orientée vers l'utilisateur et la pratique. En Allemagne, le réseau est subdivisé en groupes régionaux. Avec l'aide de ses membres ainsi que des utilisateurs, des développeurs et des clients, buildingSMART s'engage à créer des normes et des solutions pour l'Open BIM et la transformation numérique de l'industrie de la construction. À cette fin, l'association entretient des échanges étroits avec VDI, DIN, CEN et ISO.
buildingSMART Autriche
Le chapitre buildingSMART Autriche a été fondé en 2018. Il représente l'initiative mondiale pour l'Open BIM en Autriche et est en échange étroit avec buildingSMART Allemagne, buildingSMART Suisse et buildingSMART International.
Membres
buildingSMART Allemagne compte actuellement plus de 740 membres (en date de juin 2023). La majorité d'entre eux sont des entreprises de tous les domaines de la chaîne de valeur de la construction ainsi que des institutions publiques de l'industrie de la construction et de l'immobilier. En outre, le réseau comprend des institutions de recherche renommées ainsi que des instituts universitaires et collégiaux. Les membres (ou leurs employés) rejoignent des groupes de spécialistes et de projets au sein desquels ils développent et promeuvent des normes de conseil et des normes pour la planification, la construction et l'exploitation numériques.
Le développeur de logiciels CADENAS soutient également la transformation numérique de l'industrie immobilière et est membre de buildingSMART Allemagne et buildingSMART Autriche. L'entreprise est un partenaire technologique qui encourage et promeut le développement et la communication dans l'échange technique de divers systèmes d'utilisateurs pour les données BIM. En tant que lien entre les utilisateurs et les fabricants de produits, CADENAS fournit sa plateforme comme un pont essentiel pour l'échange de données intégrées. Les fabricants peuvent ainsi participer à de nouvelles planifications et de nouveaux projets et apporter leur expertise et leur soutien à un projet BIM déjà en phase de planification. L'avantage pour les utilisateurs est qu'ils ne doivent pas concevoir eux-mêmes un produit, ce qui implique un grand potentiel d'erreurs, mais qu'ils peuvent accéder à des données de haute qualité fournies par les fabricants.
Quelles sont les normes en vigueur ?
Pour la méthode de travail BIM, buildingSMART développe des normes et des spécifications ouvertes :
- Industry Foundation Classes (IFC) est la norme la plus connue et la plus importante au niveau international pour l'échange de données BIM ouvertes.
- Open BIM Collaboration Format (BCF) représente un format de fichier pour communiquer les problèmes d'un modèle BIM.
- Le dictionnaire de données buildingSMART (bsDD) fait référence à une base de données de référencement qui soutient l'interopérabilité dans la construction.
- L'Information Delivery Manual (IDM) résume les exigences en matière d'échange de données.
Champions BIM
Chaque année, buildingSMART Germany récompense des projets de numérisation exceptionnels en Allemagne dans diverses catégories telles que la planification, la construction, la durabilité et bien d'autres encore. Toute personne travaillant dans et pour la chaîne de valeur de la construction peut participer - propriétaires et/ou exploitants de bâtiments, architectes et planificateurs spécialisés, ainsi qu'entreprises de construction, entreprises artisanales et fabricants de produits. Le concours a pour but de motiver les gens à promouvoir la planification, la construction et l'exploitation numériques à l'aide de normes et d'interfaces neutres pour les fabricants.
Sources :
buildingSMART International
buildingSMART Allemagne
buildingSMART Autriche
buildingSMART Allemagne 2021.pdf