La varietà dei dadi nella meccanica: Tipi e campi di applicazione

Dadi: i dadi esagonali sono i più utilizzati. Hanno una forma esagonale e si adattano perfettamente a viti o bulloni esagonali. I dadi esagonali sono utilizzati in numerose applicazioni, dall'industria automobilistica all'ingegneria meccanica e all'edilizia.
Dadi ad alette: i dadi ad alette sono dadi con alette laterali che consentono un facile serraggio e allentamento senza attrezzi. Sono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono frequenti operazioni di montaggio e smontaggio o in cui l'uso di utensili è un vantaggio, come ad esempio per le guide delle tende, le luci o le coperture delle macchine.
Dadi di sicurezza: i dadi di sicurezza sono dotati di un dispositivo di bloccaggio che impedisce l'allentamento accidentale della connessione. Possono essere dotati di anelli di plastica, dentellature o configurazioni speciali della filettatura che hanno un comportamento autobloccante. I controdadi sono utilizzati in aree critiche per la sicurezza, come veicoli, aerei, macchinari o nell'ingegneria elettrica.
Dadi esagonali: i dadi esagonali hanno la parte superiore arrotondata e a forma di cupola e sono spesso utilizzati in applicazioni in cui è richiesta una superficie liscia o per evitare lesioni da spigoli vivi. I dadi esagonali sono utilizzati nella costruzione di mobili, nelle finiture d'interni, nelle ringhiere o nell'elettronica.
Dadi flangiati: i dadi flangiati hanno un'ampia flangia che serve a fornire una superficie di appoggio più ampia e a prevenire lo scivolamento o la penetrazione nel materiale. Sono spesso utilizzati in applicazioni con materiali sottili o morbidi, come lamiere, plastiche o strutture in legno.
Dado zigrinato: i dadi zigrinati hanno una superficie zigrinata che consente il serraggio e l'allentamento senza attrezzi. Sono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono una manipolazione rapida e semplice, come involucri, armadi di controllo o per il fissaggio di maniglie e leve.