Realtà aumentata - Definizione e funzione

Come viene definita la realtà aumentata?
Sebbene il termine realtà aumentata (AR) sia stato coniato solo negli anni Novanta, le radici di questa tecnologia risalgono alla fine degli anni Sessanta. Nel 1968, Ivan Sutherland e il suo studente Bob Sproull inventarono la prima cuffia per la realtà virtuale, "Sword of Damocles", attraverso la quale venivano inseriti dei modelli geometrici nel campo visivo dell'utente. Nel frattempo è stata accettata la definizione di Ronald T. Azuma del 1997: "La Realtà Aumentata (AR) è una variante degli Ambienti Virtuali (VE), o Realtà Virtuale (VR) come viene più comunemente chiamata. Le tecnologie VE immergono completamente l'utente in un ambiente sintetico. Mentre è immerso, l'utente non può vedere il mondo reale che lo circonda. Al contrario, l'AR permette all'utente di vedere il mondo reale, con oggetti virtuali sovrapposti o composti con il mondo reale. Pertanto, l'AR integra la realtà, piuttosto che sostituirla completamente". - Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Ciò significa che la AR consente di integrare direttamente e senza soluzione di continuità gli oggetti virtuali nel nostro ambiente reale.
Come funziona la Realtà Aumentata?
La Realtà Aumentata sovrappone contenuti digitali al mondo reale in tempo reale. Utilizzando telecamere o sensori, il dispositivo AR cattura l'ambiente fisico dell'utente. Il software analizza questi dati per determinare la posizione e l'orientamento. Utilizzando queste informazioni, il sistema aggiunge immagini o informazioni generate dal computer alla visualizzazione dal vivo. Il risultato viene visualizzato sul display del dispositivo, combinando elementi fisici e digitali.
3Dfindit e la realtà aumentata
Con il nuovo aggiornamento, è ora possibile convertire i componenti in oggetti AR su 3Dfindit. Questo viene spiegato di seguito utilizzando un componente di esempio, una banca dell'azienda Nusser. Dopo aver inserito la banca nella barra di ricerca, viene generato un codice QR facendo clic sul simbolo AR. L'utente può ora scaricare il codice, copiare il link o scansionarlo direttamente con lo smartphone. Se il dispositivo supporta la realtà aumentata, l'elemento selezionato viene visualizzato sullo schermo del dispositivo e inserito senza soluzione di continuità nell'ambiente reale ripreso dalla fotocamera. Con i gesti delle dita, il banco può essere ingrandito, ridotto e ruotato. In questo modo, l'utente ottiene un'immagine di come l'oggetto appare nella realtà nel luogo desiderato.

Panchina generata in AR nel parco
Come e per cosa viene utilizzata l'AR?
L'AR è versatile e può essere utilizzata in numerosi settori. Nell'edilizia, architetti e progettisti possono visualizzare un modello digitale di una struttura pianificata direttamente in cantiere. Parallelamente, è preziosa in medicina, in quanto fornisce al medico operante una visione dettagliata degli organi. Nella vita di tutti i giorni, l'AR si incontra, ad esempio, sotto forma di head-up display nelle automobili, che facilitano la navigazione. Inoltre, con l'aiuto di un software AR, è possibile posizionare virtualmente i mobili nelle case e visualizzarli in un display simile a un ologramma. L'AR si sta rivelando utile anche in campi scientifici come la geologia. Ha trovato anche una serie di applicazioni nell'Industria 4.0 , come la manutenzione, le riparazioni, il controllo qualità e la formazione.
Differenze con VR e XR
Le differenze tra queste tecnologie risiedono nel modo in cui integrano i contenuti virtuali nel mondo reale. Nella Realtà Virtuale (VR), viene generato un ambiente virtuale a 360° completamente nuovo e il mondo reale viene completamente sostituito da uno generato al computer. Extended Reality (XR), invece, è un termine che racchiude tutti i tipi di tecnologie di realtà virtuale e aumentata. La XR non sostituisce completamente la realtà, ma migliora ed estende la percezione attraverso elementi e ambienti virtuali. In sintesi, la VR trasporta l'utente in un altro mondo, la AR aggiunge elementi digitali al mondo reale e la XR è il termine che racchiude tutte le tecnologie che modificano la percezione della realtà in un modo o nell'altro.
Conclusione
La realtà aumentata è una tecnologia che sovrappone informazioni digitali al mondo reale. Le possibili applicazioni della AR sono ampie e spaziano dall'industria delle costruzioni alla medicina, fino alle applicazioni quotidiane. In questo modo, in molti settori, possiamo avere un'idea di come i componenti desiderati, le scarpe, le case, i mobili e molto altro ancora possano poi apparire nella realtà.