システムズエンジニアリングとは?

システムズエンジニアリングとは?
今日のシステム要件はますます複雑化しています。複雑なシステムは、インダストリー4.0やモノのインターネット(IoT)などのテーマに関連する幅広い課題にうまく対応するために、体系的な方法で分析、定義、開発する必要があります。
システムズエンジニアリング(SE)は、複雑な技術システムの開発、実装、管理に対する学際的なアプローチです。元々は最初の試みからすべてを正しく行わなければならない航空宇宙産業から始まりました。すなわちSEは安全性が重視される分野でその地位を確立してきました。複雑なプロジェクトやシステムでは、すべての利害関係者の間でシステムの共通理解を作るために、全体的なアプローチが必要です。
システムズエンジニアの仕事とは?
システムズエンジニアの仕事には、システム分析、要求工学、システム開発、検証、テスト段階などがあります。SEでは、システムを全体的にとらえ、さまざまなプロジェクト参加者を調整することを目的とする。ここでは、モデルベース・システムズエンジニアリング(MBSE)など、さまざまなアプローチが有用です。
システムズエンジニアリング国際評議会(INCOSE)は非営利の会員制組織で、システムズエンジニアリングを成功させるための学際的な原則を策定しています。ドイツ語圏では、システムズエンジニアリング協会(GfSE)が設立され、SEのさらなる確立に尽力しています。両者とも、標準化や教育・研修の分野で重要な役割を果たしています。
システムズエンジニアリングの主な要素
- システム分析:要求工学の手法を用いて、信頼できる要件を決定します。
- 要件の抽出:システムの目的と成功基準を定義するためには、利害関係者のニーズと要件を記録し、定義する必要があります。
- システムアーキテクチャと設計���システム構成要素、インターフェース、通信プロトコル、データフローの選択と構成を含む、システムの構造開発を行います。
- シミュレーション:さまざまな動作条件下でのシステム挙動の分析、最適化、検証のために数学的なコンピュータ計算モデルを作成します。
- テストと検証:システムが要件を満たし、ユーザーのニーズを満たしていることを確認するためのテストを通じて、システムの性能と信頼性を検証します。
- システム管理と運用:システムのライフサイクルを通じて、システムのパフォーマンスを維持・最適化するためのメンテナンス、サポート、更新、調整を計画・実行します。
- リスク管理:システムのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定、分析、優先順位付けし、緩和策と監視策を策定します。
- プロジェクト管理:システムの導入を成功させるためのリソース、スケジュール、予算を調整します。
システムズエンジニアリングの利点
- エラーの早期発見:システムを全体的に見ることで、潜在的な問題やエラーを早期に発見し、回避することができます。
- 包括的なアプローチ:SEは包括的な視点を可能にします。
- リソースの最適化:システムズエンジニアリングは、すべてのシステム要件を考慮に入れ、リソースを最大限に活用することを可能にします。
- コストと時間の節約:問題の早期発見、リソースの最適化、効率的な学際的コラボレーションにより、コスト削減と開発期間の短縮が可能になります。
- 製品品質の向上:製品要件をより正確に把握することで、製品品質の向上が可能になります。
まとめ
システムズエンジニアリングは、航空宇宙工学、電気通信、発電から自動車、医療技術、輸送システムに至るまで、幅広い産業や用途で使用されています。システムズエンジニアリングは、複雑なシステムの開発、実装、保守を成功裏に効率的に行うための重要なプロセスです。