Dyrektywa WEEE: Odpowiedzialność za odpady elektryczne

Ważna zawartośćWiedzaZrównoważony rozwójNormy i standardy
Cyfryzacja oznacza, że produkuje się coraz więcej urządzeń elektronicznych - nowe, innowacyjne produkty wypierają z rynku stare. Ale co zrobić z zepsutym telefonem komórkowym lub uszkodzonym ekspresem do kawy? Dyrektywa WEEE zajmuje się tą kwestią oraz właściwym i przyjaznym dla środowiska usuwaniem odpadów elektronicznych.

Czym jest dyrektywa WEEE?

Elektronika jest najszybciej rosnącym źródłem odpadów w UE. Skrót WEEE oznacza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dyrektywa UE reguluje sprzedaż, odbiór i prawidłową utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2018 r. otwarty zakres stanowi, że każde urządzenie lub narzędzie, które przewodzi prąd, należy do kategorii sprzętu elektrycznego. Oprócz laptopów, telewizorów, tosterów i pralek obejmuje to teraz również meble i tekstylia, takie jak migające buty dla dzieci.

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE weszła w życie w sierpniu 2012 r. i zastąpiła dyrektywę WEEE 2002/96/WE ze stycznia 2003 r. Ostatnie zmiany wprowadzono w 2018 r. Rozporządzenie to określa pewne warunki ramowe; poszczególne państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za jego transpozycję do prawa krajowego. W Niemczech wdrożenie reguluje ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG).

Znaczenie dyrektywy WEEE dla ochrony środowiska

Głównym celem dyrektywy WEEE jest zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów. Ilość odpadów ma zostać zmniejszona poprzez ponowne użycie i recykling. Wiele urządzeń zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska, takie jak rtęć, kadm czy ołów. Substancje te muszą być odpowiednio utylizowane i nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Co więcej, urządzenia elektryczne zawierają również cenne surowce, takie jak złoto, miedź czy aluminium. Recykling i odzyskiwanie surowców chroni środowisko i oszczędza cenne zasoby. Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ma na celu poprawę świadomości ekologicznej wszystkich stron zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takich jak producenci, dystrybutorzy i konsumenci.

Wdrożenie dyrektywy WEEE

Dyrektywa WEEE dotyczy między innymi producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy są odpowiedzialni za swoje produkty przez cały cykl ich życia. Producenci muszą zarejestrować swój sprzęt elektryczny i elektroniczny w odpowiednim organie krajowym, po czym otrzymują numer WEEE. Każdy typ urządzenia lub marka producenta musi być zgłoszona oddzielnie. Stacjonarni dealerzy i sprzedawcy detaliczni w Niemczech są zobowiązani do bezpłatnego odbioru starych urządzeń przy sprzedaży nowych. Firmy internetowe i wysyłkowe są również zobowiązane do zapewnienia odpowiednich opcji zwrotu. Jeśli nowy produkt jest wprowadzany na rynek, producent musi zagwarantować finansowanie jego późniejszej przyjaznej dla środowiska utylizacji. Poszczególne państwa członkowskie UE muszą ustanowić systemy zbiórki i zwrotu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

What is the WEEE Directive?
The abbreviation WEEE stands for Waste Electrical and Electronic Equipment. The WEEE Directive 2012/19/EU came into force in August 2012, replacing the previous directive of 2003. It sets out the rules for the distribution, take-back and disposal of waste electrical and electronic equipment, with implementation in national law being the responsibility of the EU member states, such as in Germany through the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).
What is the significance of the WEEE Directive?
The main objectives of the WEEE Directive are to reduce the negative environmental impact of electrical and electronic waste and to improve resource efficiency. This is achieved through reuse and recycling to reduce waste volumes. Electrical appliances contain harmful substances such as mercury, cadmium and lead that must be disposed of properly. At the same time, they contain valuable raw materials such as gold, copper and aluminum, the recycling of which protects the environment and secures valuable resources. The directive aims to improve the environmental awareness of all stakeholders in the life cycle of electrical and electronic equipment, including producers, distributors, and consumers.
How is the WEEE Directive implemented?
The WEEE Directive affects manufacturers of electrical equipment, who are responsible for their products throughout their entire life cycle. They must register their equipment with national authorities and obtain a WEEE number. Each type or brand of device must be submitted separately. In Germany, stationary and online retailers must take back old devices free of charge. Manufacturers must ensure funding for the environmentally sound disposal of new products. EU member states must establish collection and take-back systems for electrical and electronic waste.


Źródła:

Dyrektywa WEEE: Wdrożenie w Niemczech i Europie
BMUV: Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
EUR-Lex Prawo Unii Europejskiej